This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:在运行期间启用看门狗、导致 WDO 在 SPICE 仿真中错误地置为低电平

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368106/tps3850-enabling-watchdog-during-operation-causing-wdo-to-wrongly-assert-low-in-spice-simulation

器件型号:TPS3850

工具与软件:

我具有使用 TPS3850的 SPICE 仿真、并能在运行过程中启用看门狗。

根据我之后的理解、只要 WDI 在最大看门狗时间内有一个下降沿(并在随后的频率窗口内继续)、SET0就会被拉低。WDO 不应置为低电平、但在仿真中、它会置为低电平以响应第一个 WDI 沿触发。

我想知道 WDO 之所以在这里置位为低电平是因为它与从数据表中预期的值不匹配

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avi:

    从原理图的外观可以看出、看门狗从禁用(SET0 = 1 & SET1 = 0)变为启用(SET0 = 0 & SET1 = 0)。 CWD 电容器值为110pF 时、您会得到看门狗上限~63.51ms、下限~7.94ms。 考虑到500us tSET 时间、为了允许器件识别 SET 引脚的变化、您提供了一个~30ms 的下降沿脉冲。 在这些条件下、我同意 WDO 不应断言的说法、这 似乎是 TPS3850 SPICE 模型的建模问题。

    谢谢。
    约书亚