This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:禁用展频(DRSS)

Guru**** 2392975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368279/lm25149-q1-disabling-spread-spectrum-drss

器件型号:LM25149-Q1

工具与软件:

您好!

我有几个关于 LM25149-Q1的问题。

是否通过在 CNfg 中放置一个24、9k 或29、9k Ω 电阻器来禁用 DRSS? 数据表中的应用示例显示电阻为24、9k Ω、配置模式表显示为29、9k Ω。 这是什么?

此外、是否有方法可以更自由地禁用和启用 DRSS? 数据表中显示"DRS/SYNC 引脚上应用外部时钟时、PFM 被禁用"。 如何在实践中应用此方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darius、

    我的理解是、24.9k 至29.9k 范围内的任何电阻都可以正常工作-我将确认这一点并联系您。 此外、您可以在所需的开关频率下应用同步时钟信号、这可以有效禁用 DRSS 并根据所应用的时钟强制进行固定频率运行。

    此致、

    时间