This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:环路稳定性测试参数设置规格

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365983/lm61460-q1-specifications-for-loop-stability-test-parameter-setting

器件型号:LM61460-Q1

您好!

我目前正在对降压转换器进行环路稳定性测试、主要测试波特图。 我对示波器上判断环路稳定性的设置和标准感到困惑、因此我想征求您的建议。

我的输出电压为5V、输入电压为9-16V、工作电流约为5A。

以下是我的问题:

1.波特图测试中的起始和截止频率的合适范围是多少? 我的开关频率设置为大约1938KHZ。
2.注入环路的交流信号的适当幅度是多少? 我将其设置为50mV。
3.回路注入电阻的合适值是多少? 我使用50欧姆。
4、确定交叉频率、增益裕度、相位裕度的合理标准是什么? 您能提供具体标准吗? 该标准是否也适用于其他降压 IC? 我知道交叉频率通常设置为开关频率的5-20%、增益裕度的绝对值大于12dB、相位裕度大于45°。

请帮我解决这个问题,我真的很感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您在环路响应和波特图的背景下说示波器时、我假设您指的是频率响应分析器(FRA)、如 AP Instruments M200或 Bode100仪器(正确)?

    Unknown 说:
    1. 波特图测试中的起始频率和截止频率的合适范围是多少? 我的开关频率设置为约1938KHZ。

    由于交叉频率通常是开关频率的1/10到1/5、因此如果运行100Hz 到1MHz 之间的扫描、则可以获得所有必要的环路响应。  

    Unknown 说:
    2. 注入环路的交流信号的适当振幅是多少? 我将其设置为50mV。[/报价]

    若要获得干净的波形、我建议使用可变环路增益注入信号、从而进行干净的低频增益测量。 在预测的交叉频率附近(1938kHz 的1/10 = 190kHz)、我将有30mV-50mV 的注入、以便不会干扰和过驱电路。  

    Ridley 有一篇很好的文章、介绍了可变环路增益注入信号(https://ridleyengineering.com/design-center-ridley-engineering/41-frequency-response/108-027-frequency-response-measurement-part-5-injection-signal-size.html)、建议您参考。

    Unknown 说:
    3. 环路注入电阻的合适值是多少? 我使用50欧姆[/报价]

    这将起作用。 断开顶部反馈环路、并将该注入电阻放置在顶部电阻器和 Vout 轨之间。

    Unknown 说:
    4. 确定交叉频率、增益裕度和相位裕度的合理标准是什么? 您能提供具体标准吗? 该标准是否也适用于其他降压 IC? 我知道交叉频率通常设置为开关频率的5-20%、增益裕度的绝对值大于12dB、相位裕度大于45°。
    [/quote]

    如前所述、交叉的标准是开关频率的1/10到1/5。 其他经验法则是(PM > 45度)和(gm > 10dB)。

    此致、

    吉米

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    至于第一点,我想详细谘询各位。 假设我的开关频率不是1938KHZ、如何知道何时设置起始和截止频率的范围以获得完整的环路响应、需要哪些数据来确定。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaoye、

    很抱歉、负责的工程师将在24小时内提供更新。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个要点是环路响应的交叉频率的一般经验法则、它随频率而变化。

    因此、应将开关频率放在第1/10到第1/5页、因为开关频率应该是交叉频率。

    假设您有一个400kHz 的应用、一般经验法则稳定性设计建议、交叉频率约为20kHz 至40kHz。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我已经了解了您的答案、但我真正要问的是、波特图频谱的合适范围是多少、波特图水平轴频率的起始点和结束点是什么、应该使用哪些参数来确定

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅技术文章(https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTC80)。  

    我们使用的是 AP 仪器(M300软件)。

    起点是100Hz、终点是1MHz。

    下面是展示设置的技术文章中使用的环路响应示例。

    此致、

    吉米