This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:GND 悬空时的输出电压不正确

Guru**** 2384670 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361714/lmr54410-incorrect-vout-with-floating-gnd

器件型号:LMR54410

您好!

我将在我的设计中使用 LMR54410、该器件具有一个悬空接地(也称为 localGND、在原理图中也称为"V_VDD_ASIC1")。  

我的预期设计:

Vin=20Vdc*(来自 localGND 的18.5V)

VOUT=3.3VDC*(来自 localGND 的1.8V)

*以 接地为基准

注意:我的 localGND 会有所变化,但应为1.5V*标称值。

我正在1.2V*的电压下测量 localGND。 相对于我的应用、这是可接受的局部 GND 电压。

我测量稳定的20V*输入,但我测量的输出始终较低,~2.2V*。 (即仅比 localGND 高1V)。

您能否查看原理图并就我看到错误输出电压的原因发表任何意见、无论它是否与 localGND 或其他问题有关?

谢谢。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    没错、如果我错了、我们假设 V_VDD_ASIC1为0V、看看您的原理图、我会看到电阻分压器会将输出电压设置为产生1.8V、对吧? 因此、如果相对于 PE GND 测量的 V_VDD_ASIC1为1.2V、则实际输出电压应为3V、但相对于 PE GND 只测量2.2V。

    您能否提供 SW 节点、CB、VIN 和 VOUT 的示波器屏幕截图? 您对 IC 应用的负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的观看。

    实际上、我在电路板上复制了相同的电路、并使用了 PE GND 基准(下图、U18)。 它确实能够生成所需的1.8V 电压。

    正确、U20上的输出电压应为3V、测得的电压为2.2V。 我仍然需要获取示波器捕获。

    我的负载包括两个垂直堆叠的 ASIC 芯片。 ASIC 有3个电源轨—1.5V (又称为"VDDC"内核电压)、1.8V (VCCIO)和0.8V (VCCANA)、最大电流消耗为1.5V。 ASIC 1 GND 基准是接地(PE GND)、而 ASIC 2 GND 基准是1.5V (这就是我说它们堆叠的原因、一个 ASIC 的 GND 变为下部 ASIC 的 VDDC)。 作为一个模型、这些 ASIC 充当电阻负载、在 VDDC 和 GND 之间具有非常低的电阻(~1欧姆)。 另一个示例是采用1.8V LMR54410的0.8V LDO (ADP171)。

    这种 ASIC"堆叠"可能看起来新颖、但在我的应用中很常见、其他 VR 成功运行。 因为我们知道 LMR 使用的是传统的 PE GND、所以我想知道我怎样"扰乱"此悬空 GND 的电路、以及 LMR 内部发生的什么情况会使它与我的电路不兼容、例如、可能是反馈节点?

    谢谢。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否曾尝试设置每个参考轨到 PE GND、以检查整个原理图是否正常工作? 只是想确保 BOM 组件不是问题。 我会检查每个稳压器、然后开始堆叠每个稳压器。  

    我的一个问题是、当第二个堆叠转换器处于同步模式时、第一个转换器使用第二个电感器的电流执行什么操作? 电流是否由第一个转换器灌入 PE GND? 我认为转换器需要具有其自己的到 PE GND 的隔离。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否有任何新的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果没有其他问题、并且我的上述回答满足了您的问题、请单击"已解决"以关闭该主题。 谢谢。