This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:为什么 LM5164无法在 TINA 中仿真降压逆变器?

Guru**** 2527780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367784/lm5164-why-lm5164-cannot-simulate-buck-inverter-in-tina

器件型号:LM5164

工具与软件:

团队成员

我使用 LM5164设计逆变器、Vin = 45V、Vout=-45V。  

当我使用它将90V 转换为50V 时、可以、但仿真非常缓慢。  

但对于逆变器、它不支持? 为什么? 此电路中是否有任何错误? 但从某些文章来看、该电路是 simliar 的。

请帮助

  e2e.ti.com/.../90-to-_2D00_40V-LM5164.TSC