This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:如何设计变压器

Guru**** 2510515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367779/lm51561-how-to-design-transformer

器件型号:LM51561

工具与软件:

团队成员

我想使用 LM51561设计一种反激式隔离电源、Vin =正常48V、Vmax = 55V、Vmin = 45V。

两组隔离式电源输出。  

1、+90V/DAC 500mA、+45V/DAC、500mA、共用接地。

2、+/- 15V/PWM 200mA、500mA、共用接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingquan:

    感谢您使用 E2E。

    具有如此数量绕组的 PSR 反激面临的难题是在初级-二次侧和次级-二次侧之间实现适当的耦合。

    关于如何设计此类变压器的问题、您应该联系变压器供应商。

    另外、这篇文章可能也很有用: https://www.ti.com/lit/ta / sszt298/ssztsszt298.pdf

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moritz

    感谢您快速回复。

    从您的共享链接重新链接一篇文章帮助我知道如何计算 L 和比率。  https://www.ti.com/lit/ab/snva805/snva805.pdf

    另一个问题是根据您的经验得出的、这种电源拓扑是否存在任何风险? 例如输入/输出电压/电流 限制、输出不稳定或压降太大? 还有其他事情吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingquan:

    那么、该链接不适用于您? ICAN 还附加了 PDF:

    e2e.ti.com/.../sszt298.pdf

    根据我的经验、在这样的设计中、很难实现良好的负载调节。 所有绕组之间的泄漏必须非常小、这并不总是容易实现。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moritz

    感谢您的分享。 是的、这是我从其他人那里听到的。 供电后、我还使用了其他 高 PSRR 线性插座来实现稳定和固定输出电压。

    90V -->可调节直流/直流85~12V-->高 PSRR LDO 83V~10V

    45V-->可调节直流/直流-45~-12V -->高 PSRR LDO -42~-10V

    +18V-->高 PSRR LDO 15V

    -18V-->高 PSRR LDO -15V

    +5V--->高 PSRR LDO 3.3V

    我为它们保留2-3V、 问题是这些电源轨在轻负载或重负载时的压降裕度是多少? 电压可能低于1V? 还是2V? 您可以进行估算吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingquan:

    由于输出电压的精度在很大程度上取决于变压器可实现的耦合、因此很难对此进行估算。

    但我认为、使用2-3V 电压是一个很好的起点。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的支持、