工具与软件:
团队成员
我想使用 LM51561设计一种反激式隔离电源、Vin =正常48V、Vmax = 55V、Vmin = 45V。
两组隔离式电源输出。
1、+90V/DAC 500mA、+45V/DAC、500mA、共用接地。
2、+/- 15V/PWM 200mA、500mA、共用接地。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jingquan:
感谢您使用 E2E。
具有如此数量绕组的 PSR 反激面临的难题是在初级-二次侧和次级-二次侧之间实现适当的耦合。
关于如何设计此类变压器的问题、您应该联系变压器供应商。
另外、这篇文章可能也很有用: https://www.ti.com/lit/ta / sszt298/ssztsszt298.pdf
此致、
莫里茨
您好,Moritz
感谢您快速回复。
从您的共享链接重新链接一篇文章帮助我知道如何计算 L 和比率。 https://www.ti.com/lit/ab/snva805/snva805.pdf
另一个问题是根据您的经验得出的、这种电源拓扑是否存在任何风险? 例如输入/输出电压/电流 限制、输出不稳定或压降太大? 还有其他事情吗?
谢谢。
尊敬的 Jingquan:
那么、该链接不适用于您? ICAN 还附加了 PDF:
根据我的经验、在这样的设计中、很难实现良好的负载调节。 所有绕组之间的泄漏必须非常小、这并不总是容易实现。
此致、
莫里茨
您好,Moritz
感谢您的分享。 是的、这是我从其他人那里听到的。 供电后、我还使用了其他 高 PSRR 线性插座来实现稳定和固定输出电压。
赞
90V -->可调节直流/直流85~12V-->高 PSRR LDO 83V~10V
45V-->可调节直流/直流-45~-12V -->高 PSRR LDO -42~-10V
+18V-->高 PSRR LDO 15V
-18V-->高 PSRR LDO -15V
+5V--->高 PSRR LDO 3.3V
我为它们保留2-3V、 问题是这些电源轨在轻负载或重负载时的压降裕度是多少? 电压可能低于1V? 还是2V? 您可以进行估算吗?