This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:即使 DESAT 连接到 COM、FLT 引脚也会变为低电平

Guru**** 2517770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367148/ucc21750-flt-pin-goes-low-even-desat-is-connected-to-com

器件型号:UCC21750

工具与软件:

您好!

我在其中一种设计中使用了 UCC21750栅极驱动器。 即使 DESAT 引脚连接到 COM、 FLT 引脚也偶尔变为低电平。 原因是什么?  除 DESAT 故障外、FLT 引脚为低电平的是否有任何其他情况?

注意:我使用 UCC21750驱动两个双向 SiC MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mert,  

    您能否共享您的原理图和布局、以便我们更好地了解系统设计? 如果您不想在公共论坛上共享文件、您可以将我添加为好友、并在我们的直接消息中共享文件。  

    此外、该问题是在特定的电路板位置发生、还是随机发生? 发生这种情况的频率如何?

    将 DESAT 短接至 COM 会禁用 DESAT、因此我想收集上述信息以查看可能会发生的导致 nFLT 变为低电平的情况。  

    谢谢。  

    薇薇安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vivian:  

    请检查您的请求、

    谢谢!

    梅尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:  

    我接受了朋友的要求、可以直接发原理图。  

    将此帖子标记为已关闭-谢谢!  

    薇薇安