This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1芯片功能安全级别确认

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1, TPS37-Q1, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364558/lm25143-q1-lm25143-q1-chip-functional-safety-level-confirm

器件型号:LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS37-Q1LM25143

您好!

在我们的电源系统设计中、我们需要达到 ASIL-B 安全等级。 我查看了 LM25143-Q1数据表和 s247文档、LM25143-Q1本身似乎无法达到 ASIL-B 级别。 您是否有办法让 LM25142-Q1原理图设计达到 ASIL-B 安全等级?

Br

石宇市   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    请参阅以下应用手册(https://www.ti.com/lit/wp/snvaa92/snvaa92.pdf)。  

    有关面向 ASIL B 的参考设计、请具体参阅图2-2和图2-3。

    请注意、LM25143-Q1是一款提供功能安全的(https://www.ti.com/lit/fs/sffs247/sffs247.pdf)器件、可用于满足系统级 ASIL 要求。

    在参考设计案例中、LM25143-Q1将是"宽输入电压稳压器"模块、您需要如何利用 tp 来实现外部电路进行监控。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    感谢您的反馈。  

    因此、如果要在设计中将 LM25143-Q1用作安全 MCU 的电源、则必须添加 TPS37-Q1等外部监控电路、以监控 LM25143-Q1的输出电压、从而达到 ASIL-B 安全级别。 我对吗?

    如果我需要在设计中使用电源解决方案达到 ASIL-D 级别、那么  LM25143-Q1是否可以通过添加外部电路达到 ASIL-D 级别?

    Br

    石宇市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    我试图在线找到可用的文献、但最终会以 ISO 26262标准以及如何计算 FIT 值来满足系统 ASIL D 要求为基础。

    如果我从团队那里了解到有关这方面的更多详细信息、我会告诉您。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    该问题是否有更新后的评论? 谢谢

    Br

    石宇市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    不幸的是、我最后没有更新、因为我已经尝试查找相关文档、但回来后什么也没有。

    TI 提供了此器件产品页面上的功能安全文档。

    如果遵循并正确集成到系统中、该文档将适合在 ASIL C 系统中使用、但是该器件几年来一直用于多次客户的系统中的 ASIL D 应用。

    由客户终端系统设计人员确定我们的器件是否满足其系统的功能安全要求。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    明白了、谢谢。

    顺便说一下、根据 LM25143 FuSa 文档内容、它与  TPS37-Q1配合使用、只能在采样后达到 ASIL-B 级。 LM25143采样不符合 ASIL-C 标准。 LM25143如何达到 ASIL-C 等级?

    Br

    石宇市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    抱歉、上面有一个拼写错误。 我提到的文档适用于 ASIL-B、而不是 C。  

    感谢您的澄清

    此致、

    吉米