This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3526R030:PLECS 器件热性能模型

Guru**** 2506045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368173/lmg3526r030-plecs-device-thermal-model

器件型号:LMG3526R030

工具与软件:

您好!

我下载了适用于 PLECS 的 TI LMG 系列 GaN FET 模型、并尝试使用其中包含的器件模型来运行仿真。 但是、我发现热结果毫无意义。 在相同的工作条件下、我通过实验测量约40°C 的 GaN FET 温度、但在仿真中获得大致定义的环境温度。

大约 7个月前、在一篇 E2E 论坛帖子中、我们发现 从 TI 网站下载的 LMG325xR030_V1模型 中存在一些错误。 是否有任何关于即将对模型进行更新的信息要分享?

谢谢!

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们目前正在更新 PLEC 模型、以解决我们在模型中注意到的一些其他问题。 我们计划  在6月发布这些更新的型号。  

    此致!
    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Kyle。 很高兴听到路上有更新。 我会让我的双眼盯着新车型。

    谢谢、

    迈克尔