This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:HDQ 主机中断特性

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367906/bq27542evm-hdq-host-interruption-feature

器件型号:BQ27542EVM

工具与软件:

附件是 BQ27542的原理图和 GG 文件。 我们计划实现 HDQ 主机中断功能。 请帮助我们回答和分析我们遇到的以下问题、非常感谢。
     条件到达时、SOC1 BATHI 的这些标志可以正常发出、但示波器在捕获 HDQ 时不会发送任何中断信号、我可以问原因是什么吗?
       INTSEL=1 INTPOL=1   SOCLE_IE=1,在 HDQ 之外有3V 上拉电压、哪里是错误的设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***、

    我将不得不就该问题咨询我的一些其他团队成员。 请允许我花点时间与您联系。

    此致、

    尼克·理查兹