This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:芯片有时在启动时烧坏

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366373/lm5069-chip-sometimes-burns-on-startup

器件型号:LM5069

工具与软件:

您好!

当连接到~55VDC 电源时、我已经烧坏了其中的几个芯片、我也不知道原因、因为当我更换了烧坏的芯片后、同一个板会工作。 我将附加一幅烧毁的芯片的图像、原理图的相关部分以及布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    欢迎使用 E2E  

    热插拔是55V。 ?

    您是否能够将 C8替换为60V TVS 二极管并检查  

    Br

    勒凯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看到故障时、我是热插拔55V。 将 C8更换为 TVS 后、应检查什么? 主板在更换 LM5069后好像还在工作、但我对可靠性比较担心、最好能有办法来确认一下导致主板有时候出现故障的原因。

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    在热插拔55V 期间、如果 VIN-GND 或 VIN-SENSE 之间的电压超过绝对最大电压额定值、LM5069器件将发生故障。 请在靠近 LM5069引脚的位置测量这些网并检查。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助-看起来就是个问题、我看到瞬态为~93V、并将添加 TVS 二极管。

    谢谢。

    约书亚