This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905-Q1:启用/禁用单个电源输出

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366975/tps6521905-q1-enable-disable-the-individual-power-output

器件型号:TPS6521905-Q1

工具与软件:

能否  分别动态地启用 LDO 或 BULK?我的意思是、如果使用 TPS6521905-Q1的控制器正在运行、则可以启用/禁用 BULK 或 LDO 中 的一个、然后禁用/启用。

 在第7.6章" NVM 编程"中、提到了"器件的 EEPROM 最多只能编程1000次。 "、 如果我们通过写入 ENABLE_CTRL 启用/禁用了一个批量或 LDO、那么 我们只能写入1000次? 或者我们可以多次写入 ENABLE_CTRL,但  最多可以将新值保存到 NVM 存储器中1000次?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 昨天是一个美国的假期。 我们会查看问题并在24小时内提供更新。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待我们度假回来。 通过连接到具有 I2C 通信的"ENABLE_CTRL"寄存器、在运行期间可以多次启用/禁用所有 PMIC 降压稳压器和 LDO。  

    编程指南中关于"1000次"的注释是指对在实际 NVM 存储器中重新编程默认值的次数的限制。  

    谢谢。

    布伦达