This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700-SEP:TL7700-SEP 滤波感测

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368162/tl7700-sep-tl7700-sep-filtered-sense

器件型号:TL7700-SEP

工具与软件:

您好-我将 TL7700-SEP 用作电源监控器、如数据表的图9-1所示。  我想在 SENSE 到接地之间添加一个滤波电容器(即与30k R2电阻器并联)。  我认为这与该器件有关是安全的、但数据表中没有提及、因此我想确认一下。  如果添加了一个与 R2并联的电容器、器件是否会在没有过载的情况下继续运行?  建议的电容器值是否有上限?  谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我不 认为在 SENSE 引脚上向 GND 添加滤波电容器会导致 TL7700-SEP 上出现任何过载问题。

    我主要关心的问题就是器件的响应延迟、因为 SENSE 上有一个较大的滤波电容器。 不过、这并没有提供上限、因为这取决于您对需要滤除的内容的要求以及器件的响应速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  延迟的响应正是我想要的。  很高兴听到不存在过载问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎!

    安迪