This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225-Q1:PCN:20231220001.2

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353284/tps28225-q1-pcn-20231220001-2

器件型号:TPS28225-Q1

德州仪器(TI)- PCN:20231220001.2 -生效日期:2024/06/20 - PCN 类型:制造场所变更/认证/原产国/新分包商(Fab)

关于 "CS2305251:PPAP20231227-028858"、  
在这里,我创建的第一个帖子为团体 Joselito Go 请求。

TPS28225TDRQ1

根据我们在此 PCN 中的了解、该变更与其他站点相关。 DQM 风险评估
与此更改相关的测试流程图已在"我的应用"中上传。
德克萨斯州、因为供应商需要确认:

-新地点的 ESD 标准和以下信息
应在 PPAP 中提供。
-机器性能分析
-工艺能力分析
-以速率运行
-清洁度(流程链)

由于我们在 PPAP-s 中没有找到这些组件、因此我们需要帮助/建议在 PPAP 文档中的哪里找到/识别它们。

谢谢、此致、
T·萨博
供应商质量工程师
柔性 Zala A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tamas、

    感谢您关于 TPS28225-Q1的问题。

    我看到有一个待处理的 PPAP 申请正在等待批准。 所有要求提供的信息都应包含在该文件中。 我已经联系了负责 PPAP 的团队、他们正在努力使该 PPAP 获得批准。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William!

    感谢您的回答!  
    事实上、我找到了一些客户可能可以接受的方法、
    我没有找到跑步率和清洁度主题/信息。 您能给我发送这些吗? PPAP 以某种方式隐藏它呢?  

    提前感谢您!
    此致、
    塔马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tamas、

    PPAP 仍在等待业务部门批准、一旦批准、所有这些请求的信息都将存储在业务部门中、处理批准信息的团队将努力使其获得批准。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tamas、

    负责 PPAP 的团队通知我、该 PPAP 今天已获得批准。 但是、对于请求的信息、他们需要为其 PPAP 申请选择"PCN 类型"。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William!

    使用 PCN 的原因是:
    "德州仪器公司具有合格的 PR 作为额外的探测地点"
    它关于 有源组件、
    对于标题、我发现了以下内容:

    PCN 类型:制造地点变更/认证/原产国/新子控制器(FAB)

     希望它能对您有所帮助。

    我在我们的 PPAP 中找到了一些 ESD 和 Cpk 数据。
    客户和我们的 客户质量经理需要以下几点:
    运行速率信息

    清洁度(工艺链)
    以及可能的某些 PPK 数据。

    因此、我们需要再次记住以下几点:
    -新地点的 ESD 标准和以下信息
    应在 PPAP 中提供。
    -机器性能分析
    -工艺能力分析
    -以速率运行
    -清洁度(流程链)

    此致、
    T·萨博
    供应商质量工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tamas、

    我无法在此处公开提供该信息。 如前所述、该信息将包含在 PCN PPAP 文件中、并且系统不会显示所请求的 PCN PPAP。 请 在此处提交 PCN PPAP 申请。 已申请的唯一 PPAP 是3级、不包含有关 PCN 的信息。

    另外、您能告诉我您帐户的 TSR/FAE 是谁吗?

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William!

    您的同事、Seong 在上周之前询问过这个问题。 我没有与  TI 的现场应用工程师任何接触、我也告诉过他。
    我不知道如何从您身边联系他们、我只需要为每个小组只打开5个任务、Joselito Go 建议我处理这种情况。

    关于 PPAP、 我看到 lvl 3需要测试结果(性能、能力)和初始处理能力(Cpk、PPK)。 正如我之前所写的、我在 PPAP 中发现了一些 Cpk 和 ESD 信息、以及一些 PPK 数据。

     如果我理解正确、您将不会为我们提供运行率和清洁度文档、对吧?
    请确认。  

    我为质量团队、CQE 以及我们的客户 BMW 转发 TI 的答案。


    谢谢、此致、
    T·萨博
    供应商质量工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tamas、

    我已经就此问题联系了 FAE、并将计划让他们与您取得联系。

    没错、3级 PPAP 提供了您参考的 Cpk 和 ESD 数据。 正常运行率和清洁度文件应随 PCN PPAP 一起提供、这比3级 PPAP 高出一级。 在您申请 PCN PPAP 并且它获得批准后、您将收到此要求提供的信息。

    在转发此信息时、这是 NDA 类型的信息和转发可能违反 NDA。 因此、请注意这一点。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William!


    感谢您的回答!
    我正在等我的项目经理和客户质量工程师、我要告诉他们我们可以申请这些文档的 PPAP。
    我马上就会告诉您。 请注意、明天我们将因国庆节而不工作。


    此致、
    T·萨博
    供应商质量工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tamas、

    感谢您的更新。 如果还有任何其他问题、请联系我、并告知我我所能提供的帮助的最新信息。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William!


    我们将通过您之前发送给我的链接、在我们同事的帮助下请求 PPAP 提供此信息。
    生产件批准程序(PPAP)| TI.com

    此致、
    塔马斯


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tamas、

    好极了。 如果这没有回答您的问题、请点击此处进行跟进。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William!

    是的、我们希望。

    在我们未100%完成之前、请勿关闭此 TT。

    顺祝商祺、
    T·萨博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tamas、

    是的、如果有任何问题、请在您100%回答完这些问题后告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tamas、

    我希望查看此请求的状态、似乎该 PPAP 申请已列为缺失的元素。 请确保已为 PPAP 提供了所有信息、以便其得以处理和完成。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William!

    此刻的情况:我们来自印度的全球支持团队请求了缺失的要素、您的一位同事问道、他可以将这些要素放到 PPAP 的哪个章节中、经过研究后、我们告诉他们这些要求、因此我希望我们最终能从 TI 获得这些信息:)我会告诉您是否可以关闭这个案例。  

    机器能力分析:                 11

    工艺能力分析:                   11

    清洁度(过程链):                  10

     

    关于运行速率:                                  他们可以将其放在 14 ,但通常它是 APQP 流程、而非 PPAP 。 您可以询问他们 如果有 误码率结果、则应将其放入 14

     

    此致、
    Tamás

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tamas、

    我已就此问题与我们的 PPAP 管理团队联系、并要求他们在相应部分中包含这些信息。

    收到包含所需信息的 PPAP 后、请告诉我、我将关闭此窗口。

    谢谢!

    威廉·摩尔