This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:IC 变得非常热、无法为锂聚合物电池充电

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ25628, BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367468/bq24259-ic-getting-exceptionally-hot-and-not-charging-li-po-battery

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件: BQ25628BQ24296M

工具与软件:

首先、这两个片段是未连接电池时的寄存器和故障。

VINDPM- Dynamic Power Management, In Voltage: 4.36V
IINLIM- Input Current Limit: 3.00A
Register reset: 0
I2C Watchdog Timer Reset: Normal
OTG Enabled: OTG Disable
Charge Enabled:: Charge Enable
SYS_MIN - Minimum System Voltage Limit:: 3.10V
Boost_Lim: 1 A
ICHG - FastCharge Current Limit: 2048mA
Set Boost Mode Temperature monitor threshold voltage to disable boost mode: 76%
Force 20PCT: ICHG as Fast Charge Current and IPRECH as Pre Charge Current
Pre-Charge/Termination Current Control Register: 128mA
Iterm - termination current limit: 129mA
VREG - Charge Voltage Limit: 4.21V
Battery Low Voltage: 2.8 V
Battery Recharage Threshold: 300 mV
Fast Charge Timer Setting: 12 hrs
Charging Safety Timer Enable: 1
WATCHDOG: 40s
Charging Termination Enable: 1
Thermal Regulation Threshold: 120 C
Set Boost Mode temperature monitor threshold voltage to disable boost mode Voltage to disable boost mode: 33% of REGN
BOOSTV- Boost Voltage: 5.00V
BATFET turned on
VBUS_STAT: Adapter Port
CHRG_STAT: Pre-Charging
DPM_STAT: VINDPM or IINDPM
PG_STAT: Power Good
ThERM_STAT: Normal
VSYS_STAT: In VSYSMIN regulation (BAT < VSYSMIN)
No Faults

以及电池连接时的状态。

器件已插入电源、并且在这些片段中不需要手动更改寄存器。

Thermal Shutdown: StatPin:0
VINDPM- Dynamic Power Management, In Voltage: 4.36V
IINLIM- Input Current Limit: 3.00A
Register reset: 0
I2C Watchdog Timer Reset: Normal
OTG Enabled: OTG Disable
Charge Enabled:: Charge Enable
SYS_MIN - Minimum System Voltage Limit:: 3.10V
Boost_Lim: 1 A
ICHG - FastCharge Current Limit: 2048mA
Set Boost Mode Temperature monitor threshold voltage to disable boost mode: 76%
Force 20PCT: ICHG as Fast Charge Current and IPRECH as Pre Charge Current
Pre-Charge/Termination Current Control Register: 128mA
Iterm - termination current limit: 129mA
VREG - Charge Voltage Limit: 4.21V
Battery Low Voltage: 2.8 V
Battery Recharage Threshold: 300 mV
Fast Charge Timer Setting: 12 hrs
Charging Safety Timer Enable: 1
WATCHDOG: 40s
Charging Termination Enable: 1
Thermal Regulation Threshold: 120 C
Set Boost Mode temperature monitor threshold voltage to disable boost mode Voltage to disable boost mode: 33% of REGN
BOOSTV- Boost Voltage: 5.00V
BATFET turned on
VBUS_STAT: Adapter Port
CHRG_STAT: Fast Charging
DPM_STAT: VINDPM or IINDPM
PG_STAT: Power Good
ThERM_STAT: In Thermal Regulation
VSYS_STAT: Not in VSYSMIN regulation (BAT > VSYSMIN)
No Faults

我遇到的问题是、我不知道是什么导致 BQ24259在正常运行时过热。 当单独连接电池并且未充电时、IC 会发烫、无法触摸。

然后、当通过连接我的适配器为 IC 充电时、IC 会发烫、达到可能烫伤的程度。 此外、BQ 通过寄存器报告快速充电、但它的拉电流低于200 mA、而没有主动冷却(IC 上发生吹气)。 IC 的这种行为是否正常? 我没有看到任何提到需要主动冷却才能达到任何高于200 mA 的充电要求。 通过简单地向 IC 吹风、我能够达到大约1.4A 的充电电流、这接近 ILIM 的电阻限制(1.5A)。  

侧面问题:是否有办法解决热敏电阻要求? 我知道我可以 在适当的位置使用一个电阻器来损坏热敏电阻、但在各行中是否有一个寄存器或一些类似的东西是值得赞赏的简单旁路。

下面是供参考的原理图。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我们将在明天一天结束前审查您的信息并提供回复。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    首先、关于热敏电阻要求的问题、没有用于禁用 TS 引脚功能的寄存器配置选项。 绕过此功能的最简单方法是在 REGN 与 GND 之间的两个10k Ω 电阻器之间连接 TS。 我要指出的是、我们的一些较新的降压充电器、例如 BQ25628、能够通过寄存器设置"TS_IGNORE"来绕过 TS 引脚功能。

    关于 IC 发热问题、我已经查看了您的原理图、认为没有重大问题。 TI 强烈建议在 VBUS 上使用输入电容器、但缺少该电容器不应是 IC 发热的原因。  

    [quote userid="608043" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367468/bq24259-ic-getting-exceptionally-hot-and-not-charging-li-po-battery 此外、BQ 还通过寄存器报告快速充电、但它的拉电流小于200 mA 而没有主动冷却(在 IC 上吹响)。 IC 的这种行为是否正常?

    这不是预期行为。 已验证 BQ24259以2A 输出电流运行、不会像您的电路板那样进入热调节状态。 您提到的"极端"加热很可能与布局设计有关。  

    请确保遵循数据表第40页上列出的布局指南、供您参考。 此外、BQ24296M EVM 用户指南(此处链接: https://www.ti.com/lit/pdf/sluub62 )所示的电路板布局布线是该 IC 良好布局设计的有用参考。 BQ24259具有与 BQ24296M 相同的引脚排列和热性能。  

    此致、

    加勒特