This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:关于面向 Xilinx Artix-7 FPGA XC7A200T-2FBG676I 的 TPS62067、TPS568215、TPS65023的 PMIC 组合

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62067, TPS568215, TPS65023, LM61495, TPSM63610, LMR43620, TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367994/lm61495-regarding-pmic-combination-of-tps62067-tps568215-tps65023-for-xilinx-artix-7-fpga-xc7a200t-2fbg676i

器件型号:LM61495
主题中讨论的其他器件:TPS62067TPS568215TPS65023TPSM63610、LMR43620TPSM33625

工具与软件:

大家好、

 

根据以下建议(图像)、建议使用以下三个 IC 的组合对 Artix-7 XC7A200T FPGA 进行电源管理。

1) 1)针对1V 的 TPS62067

2) 2) 1.8V TPS568215

3) 3) 1.8V、2.5V、3.3V 的 TPS65023。

 

但是、我们已经在电路板电源部分使用了 LM61495RPHR。

 

我的问题是:

由于我们已经使用了 LM61495RPHR 的三个数字、因此我们计划再使用两个 LM61495RPHR、而不是 TPS62067和 TPS568215。

因此、我们计划用于 Artix-7 FPGA 的 PMIC 将

1) 1V LM61495RPHR (用于 FPGA 的 VCCINT 和 VCCBRAM)

2) 1.8V LM61495RPHR (用于 FPGA 的 VCCAUX 和 VCCADC)

3) 3) 1.8V、2.5V 和3.3V 的 TPS65023 (用于 FPGA 的各种 VCCO)

注意:对于 FPGA、我们不需要 MGTAVCC 和 MGTAVTT。 由于我们没有使用任何收发器、

 

请查看此内容、并确认我们是否可以根据所问的问题继续使用我们的计划架构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1) LM61495RPHR for 1V (适用于 FPGA 的 VCCINT 和 VCCBRAM)

    这里是否需要转换器或电源模块(集成电感器)? LM61495可以正常工作、但如果电源模块可以使用、我建议还查看 TPSM63610

    Unknown 说:
    2) 用于1.8V 的 LM61495RPHR (用于 FPGA 的 VCCAUX 和 VCCADC)

    根据方框图、只需确保该电源轨仅需拉取1.2A。 如果可以、或许可以使用转换器解决方案 LMR43620和用于电源模块 TPSM33625的解决方案。

    对于另一个导轨、我将让 PMIC 团队进行研究。

    此致、

    吉米