This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想问一个关于在半桥电路的开关节点上使用继电器(G5Q-1A4-DC12)来连接和断开 与电路并联的各个变压器的问题。 请参阅下面随附的图像。 变压器通过继电器连接到浮动侧、并位于形成半桥电路的两个电容器之间、如所附图片所示。 继电器仅用于打开/关闭运行期间不需要的变压器。 栅极驱动器电路的开关频率为25kHz 至39kHz。
1) 1)继电器是否适合开关节点?
2)是否有更好的方法来实现该要求?
e2e.ti.com/.../Half-Bridge-circuit-v1.pdf
此致、
明亮
您好、亮!
我无法评论继电器、因为我尚未看到在半桥中应用继电器、但除非它导致栅极驱动器出现问题、否则看起来不应该是问题。
如果您在此应用中对栅极驱动器有任何问题、欢迎随时提出!
此致、
广木市
尊敬的 Hiroki:
感谢您的答复。
我找到了答案。 我可以使用它来打开/关闭变压器、但继电器 必须在打开开关电路之前打开/关闭、并且必须达到正确的交流电压额定值。
此致、
明亮