This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:如何使用单独的 PD 保护进行操作

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365826/tps25730-how-to-operate-with-separate-pd-protection

器件型号:TPS25730

您好!

我已经在电路板的 CC 线路上设计了独立的 VBUS 短路保护器件、能够提供28V 保护。  保护器件包含无电电池下拉电阻器。

布局流程:

USB C 连接器->保护器件-> TPS25730 (保护器件仅将 TPS25730与 CC 线路隔离)

电源序列:

  1. 电缆已连接
  2. 向 TPS25730提供了 VBUS
  3. 在几个 MS 延迟后、向 TPS25730 (VIN_3V3)和保护器件提供3.3V 电压
  4. 保护器件接收到3.3V 电压后2.5ms 至5ms 将 CC 线传递到 TPS25730并禁用其无电电池下拉电阻器

在这之后不久、VBUS 会持续开启和关闭周期。

作为参考、USB A 转 USB C 保持 VBUS 与我的电路板的连接、这让我觉得 CC 线有问题。  电路板顺利通电。

移除了 R99、以使最小工作电流为0.5A。  上拉 Fault_In 后、似乎没有电源通过 TPS25730。  通过"故障输入"下拉、该行为与我上述描述的行为相符。

我做了哪些错误来导致供电器件循环 VBUS?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我不确定在连接 CC 线路后 VBUS 循环的确切原因、但我怀疑这与保护器件如何中断 Type-C 连接过程有关。 最初将 VBUS 提供给端口和 TPS25730 (保护器件处于关闭状态)时、TPS25730与远端源没有 CC 连接。 我认为保护器件延迟移除无电电池的下拉电阻会导致与远端源断开连接、之后 TPS25730会尝试在一个奇怪的状态下与远端器件建立自己的连接。

    您是否可以使用分析仪/示波器、连接器上的 CC1/2、PD 上的 CC1/2、VBUS、PPHV LDO_3V3、VIN_3V3。 这些信号中的某些信号的计时将帮助我们调试所发生的情况。 您是否还能够使用某种 PD 分析器来捕获 PD 日志?  

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将负责捕获这些信号。  我有一个能够解码 BMC 的逻辑分析仪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe。

    我们期待在您收集完日志后再查看这些日志。 这些日志可以让我们更清楚地看到正在发生的情况、并且还有助于找出问题的根源。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、我使用了 TPS25730的 LDO_3V3来为保护器件(NX20P0407)供电。  现在电路板加电而不是循环。  我注意到 TPS25730需要10ms 后才会读取配置并尝试电源协商。  采用新电源配置时、TPS25730为保护器件供电、同时其自身的无电电池 Rd 电阻器仍处于活动状态。  供电方似乎没有意识到切换。