This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:环境测试功率耗散

Guru**** 2618425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359868/tps22810-ambient-test-power-dissipation

器件型号:TPS22810

您好!

器件 TPS22810DRVT 列出了105C 的环境工作温度。 我希望了解在105°C 环境下的工作结温是多少。

我的问题是:

1) 1)测试此组件时使用的电压和电流(用于计算 PD)是多少。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    建议运行条件规定、65°C 时 DRV 最大电流为3A。 TMB 较高时的最大电流可能较低-要查找给定 TMB 时的最大电流、请使用热关断温度计算:(160- TMB)/Pdis = RthJA * I^2。

    使用建议运行条件中的 TMB 范围作为将 Tj 保持在安全范围内的指南。

    这有什么用吗?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    感谢您的答复。 使用160C 热关断(结温)可以在元件关断之前提供最大的 PD (在最高105C 环境温度下为~0.7373 W)、这听起来更像是绝对最大耗散。

    160C 结热关断是否与在此器件上完成的测试条件相关、以便使其符合105C 环境温度?

    -对于保证数据表上性能的结点、160C 结温是否是代表性的建议工作条件? 如果不是、则为达到数据表中的电气性能数据、对建议的运行条件应用了哪些测试条件(电流和电压/Pdiss)? 这样、我可以通过以下公式计算结温:

    Pdis (已测试)* RthJA = XXC (组件热升)

    XXC (元件中的温升)+ 105C 环境温度(建议运行温度)=建议运行 结温 温度(我们为了确保数据表中指定的性能、可以运行的相关结温)

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    -正如数据表中所指定的、160C 热关断温度与65C 时的最大电流之间当然存在相关性。 可以在65°C 下估算 TJ、DBV 封装对应的最大电流为~159C、DRV 封装对应的最大电流为~152C。 我们没有指定其他温度下的最大电流、因此对于 DRV 封装、可以估算器件在达到 TMB = 105C 时的热关断温度之前可能需要~2.3A 的电流。 这有什么用吗? 另请参阅以下位于建议运行条件下的注意事项。

    -假设数据表的绝对最大值条件中规定了最大 Tj 为150C、 我会使用150C 的额定值作为相关指导。 热关断是为了保护器件。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    对于这一点、仍然有一些困惑、根据您所说的和绝对最大额定值中的注释1、该元件 仅限 在高达150°C 的结温下不会损坏、并且 这一点十分重要。

    然后在建议的运行条件中、正如您提到的、最高环境温度基于 Tj 最大值、可能需要降额。

    您是否识别了性能得到保证的降额结温? 如果不能、是否有任何关于结温低于运行以实现所述性能的建议?

    我最终要尝试理解的是、无论我们如何加载器件(因为这会改变整个器件的热升高)、我需要保持低于什么热结温才能确保器件按预期工作、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很抱歉、没有变得更清楚。 在 Tj = 150C 以上、器件仍将按预期工作(否则热关断电平将设置为更低)、但不能保证 Tj > 150C 时的规格处于数据表限值范围内-例如、当 Tj > 150C 时、Ron 可能高于数据表中列出的最大值。

    因此、如果您要查找规格在数据表限值范围内的结温、请使用 Tj < 150C。 但是、如果 Tj 超过150C、器件仍将按预期工作(直到由于热关断而关断)、但一些规格、尤其是 Ron、可能超出数据表限制。 在 TMB = 105°C 时、我计算出电流应该小于2.15A、Tj 才能保持在150°C 以下。 但是、如果您希望开关在 Tj 达到热关断前保持导通状态、那么当 Tj > 150C 时、您就不会遇到与数据表偏离的意外行为。

    这澄清了什么吗? "按预期工作"是指器件处于指定限制范围内还是指器件处于开启和导通状态?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    我认为这确实澄清了我关于工作结温的问题。

    我原来提出的有关"按预期工作"的问题,是关于维持在规定的限度内。 根据您的响应、听上去像是150C 的最高结温

    感谢您提供有关器件完全限制的额外信息。 了解参数可能超出数据表中的值(如 Ron)、器件将保持开启、直到热关断温度达到160C (性能下降)

    我认为在结尾处的主要混淆源于以下7.1中的表述、该语句指定了"绝对最大结温"并不意味着器件可正常运行"。 根据您的上述响应、听起来"最大结温"是例外情况、我们可以在结温下工作、并在上述定义下"按预期工作"。

    我想我总结的是正确的、如果您同意、请告诉我。


    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是正确的、7.1中的脚注1作为警告和先例出现在所有数据表上-此处的"可能"一词至关重要、因为某些器件在设计上具有不同的细微差别、例如热关断。

    如果我没有正确阐明内容、或者您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克