This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730EVM:检测是否发生了 PD 协商。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356686/tps25730evm-detecting-if-pd-negotiation-happened

器件型号:TPS25730EVM

是否可以通过对 TPS25730EVM 使用硬件或软件来检测是否发生了 PD 协商? 例如、如果我使用 USB-A 转 USB-C 适配器将 USB 2.0端口插入、我是否能够检测到没有发生 PD 协商并进入低功耗模式?

目前、我只能检测 PD 功能之间是否存在不匹配、这需要进行 PD 协商、但是如果没有发生 PD 协商、我将获得相同的信号。 这会让我处于模糊的 状态、其中1)是、发生了 PD 协商、且能力 匹配、或2)未发生 PD 协商、且源端 能力 未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    我们会 尽快回复您。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    因为我不在办公室,所以道歉。

    Unknown 说:
    是否有办法可以检测使用 TPS25730EVM 的硬件或软件时是否发生了 PD 协商? 例如、如果我使用 USB-A 转 USB-C 适配器将2.0端口插入、是否可以检测到没有发生 PD 协商、并进入低功耗模式?

    您可以使用器件的 I2C 读取有效的 PDO 合约!

    谢谢!

    凯文