This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:FCC 学习向上/向下的值

Guru**** 2510145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366345/bq34110-values-of-fcc-learn-up-down

器件型号:BQ34110

工具与软件:

FCC Learn Up 和 FCC Learn Down 的价值是什么?

Rg

谢尔盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergei:

    我们无法披露这些数字。 不过、这些值针对任何电池设置为合理、因为我们预计 FCC 在短期内不会发生剧烈变化。

    此致、

    尼克·理查兹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您的回答是非常好的技术支持的示例。

    在我的情况下,我发现它是-256mA thole

    Rg

    谢尔盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergei:

    谢谢你。 很高兴我能够提供帮助。

    此致、

    尼克·理查兹