This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:有关终止电流设定点的问题。

Guru**** 2534630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367102/bq24600-questions-about-termination-current-set-point

器件型号:bq24600

工具与软件:

您好

如果充电电流(ISET)设置为800 mA、终止电流将为80 mA、这是否正确?


我想询问一下、因为预充电电流的最小值是125mA。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    是的、这是正确的。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    感谢您的支持。

    无论以下哪一项、它端接在80mA 处、对吧?

    我想询问一下、因为预充电电流的最小值是125mA。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    很抱歉这么混乱。

    是的、终止电流也被钳制在大约125mA。 我在 EVM 上确认了这一点。

    此致、

    Christian。