This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:降低电路电压的正确方法是什么

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366840/lm2596-what-is-the-correct-way-to-drop-voltage-in-circuit

器件型号:LM2596

工具与软件:

嗨、团队我为我的汽车 GPS 追踪器设计了如下所示的示意图


在这里、我使用二极管将电压从输入端

  1. 用于5至3.8伏的主稳压器 D17约
  2. 自动电池电路 D7用作4 - 3.8v (约)

因此、我只是想、如果从长远看、这是正确的方法、
或者更好的方法来实现它、

请提供您的建议和建议。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narendra:

    根据您针对主稳压器的等式、输出电压应该被设定为大约3.75V。 D17的目的是否是防止反向电流流回 VCC_5V? 根据绿色 LED 的电流额定值、添加 D17应该没有问题、因为 R1会限制电流。 只需确保 D17的额定电流可以处理该电流。 这也适用于 D7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narendra:

    是否有任何更新? 如果没有、可以通过点击"Resolved"来关闭主题吗? 谢谢!