This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:我们是否可以在没有降压/升压电路的情况下使用 BQ25750。 由于我在应用中使用了其中的6个、因此我将为所有这些器件使用一个升压器、这样可以节省大量空间。 请指南。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368913/bq25750-can-we-use-bq25750-without-buck-boost-circuit-because-i-am-using-6-of-them-in-my-application-i-will-use-one-booster-for-all-of-them-so-that-it-can-save-lot-of-space-please-guide

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好

我们能否在不使用降压/升压电路的情况下使用 BQ25750。 由于我在应用中使用了其中的6个、因此我将为所有这些器件使用一个升压器、这样可以节省大量空间。 请指南。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswini:

    BQ25750需要所有4个转换器开关才能工作。

    我们将推出 BQ25750的纯降压版本、 该器件应在7月底之前上市。 此部件将是 BQ25750的引脚对引脚兼容、因此您可以将 BQ25750替换为此仅降压器件。

    请告诉我这是否适合您、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦