This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV752:FB 引脚用作遥感功能

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366442/tlv752-fb-pins-as-remote-sense

器件型号:TLV752

工具与软件:

您好!

只需仔细检查-如果感应到/连接 到输出电压的点位于负载正确的位置、那么理论上应该能够将 TLV752的 FB 引脚用作遥感线? 您是否可以预见到任何问题、即使到负载的距离只有几英寸远?

谢谢。

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    一般来说、这可以实现、但随着负载点离器件越远、问题就开始出现。 这样做的问题是将负载点连接回反馈分压器的布线会增加很多寄生电感、这会影响稳定性。 我使用在线计算器、在其他一些假设下、4英寸迹线(两路均为2英寸)估计约为170nH、现在我正在运行仿真(使用不同器件)、以了解该结果对环路稳定性的影响程度。 我还很好奇在器件附近使用前馈电容器是否有助于解决稳定性问题、因此该问题包含在仿真中。 应该在明天之前完成、所以我会向您介绍最新情况。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    很抱歉响应延迟。  

    在运行多个仿真后、额外的电感(通常显示为顶部反馈电阻器的 ESL)(假设 OUT 网络的大小类似于具有低电感的电源网)似乎不会影响稳定性。 对于4英寸的往返行程、返回到误差放大器输入端的信号延迟约为皮秒级、远快于 LDO 看到的速度、因此不存在问题。 在器件附近(而不是负载附近)使用前馈电容器有助于短接任何杂散电感并照常加快瞬变。 我会认为、负载会在电源引脚附近有自己的去耦电容器、但在这种情况下、如果您需要一些额外的电容器来帮助降低电源输出阻抗、则值得在那里保留一个焊盘。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    明白了、感谢您对此进行深入了解! 我将继续将 FB 连接用作遥感线路、在稳压器附近具有前馈电容器。

    谢谢。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    好的! 这是研究一个有趣的话题的借口。

    我在上一次答复中没有提到这一点、但输出电容和反馈网络仍应靠近器件。  

    此致、

    尼克