This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75003:新一代 TPS75003RHLTG4

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC33
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369065/tps75003-new-gen-of-tps75003rhltg4

器件型号:TPS75003
主题中讨论的其他器件:TMS320VC33

工具与软件:

大家好、

对于性能接近 TPS75003RHLTG4的 PMIC、有什么建议吗?
简要介绍当前的 PMIC 使用场景;
3路输出 Vo1=3.3V;Vo2=1.8V;Vo3=1.2V
Vo1 & VO2提供 DSP (TMS320VC33) DVDD=3.3;CVDD=1.8;—外围器件 SRAM 4个= 3.3
Vo1和 Vo3提供 FPGA (LFMXO5-25-8BBG400I)——外围器件 SRAM 4个+闪存+ EPROM = 3.3

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lilian:

    根据您的信息以及负载要求和需要的电流大小、我们可以选择 LP87563或 LP87523。 这些稳压器应能达到您所需的3.3V、1.8V 和1.2V 输出电平。

    谢谢。
    字段