This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 慢启动设置的实际测量值。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366662/about-the-actual-measured-value-of-slow-start-setting

器件型号:LMZ31506

工具与软件:

之前、我收到了有关慢启动相关变化的答案。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322516/lmz31506-about-slow-start-charging-current-of-lmz31506/5067414?tisearch=e2e-quicksearch

 

零件差异

・μ V Vref 0.6V∓1%

・ISS:2.26uA - 2.32uA (粗略估算)。

・μ F 内部电容器:3300pF∓10%

 

连接到 SS 端子的电容器:4700pF∓10%

 

我是使用公式计算得出的。

TSS=1.84ms - 2.36ms

 

实际测量值不在计算范围内。

请告诉我它无法正常工作的原因。

例如

・光标放置不好。 90%电压)时测量值为(__LW_AT__μ V

・有关变体的信息是不同的。

其他原因

实际值:2.4354ms(白色帧)
LMZ31506的电压:+3.3V(绿线)Ω

您提供的信息对我们非常重要。
请在2024年5月27日前回复所有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于给您带来的不便、我们深表歉意、但您能不能就此问题给我们一些评论?

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisashi:

    我已经使用 CSS=4700pF 在 VOUT 测量了软启动、与您一样、结果也非常相似。 不过、我在 测量值之前放置了第二个光标位、 使用该 值测量了大约~2.2ms、 考虑容差时、使用 TSS = 1.84ms - 2.36ms 的范围计算结果是正确的。  

    您的测量结果是正确的、并且在 SS 公式的范围内、只是光标放置与我们的测量结果略有不同。 希望这可以解答您的问题。

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    感谢您的回答。

    请告诉我如何放置第二个光标位(位置 b)。

    您说过您之前对其进行了倾斜、但测量的 Vout 电势的百分比是多少?

    例如、输出电压 x 95%

    您提供的信息对我们非常重要。
    请在2024年5月28日之前回答所有问题。

    此致
    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisashi:

    我测量了第二个光标位于~98%的 Vout 处。 不过、我的刻度很小、因此可以在95%-100%之间测量该值。

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eileen:
    感谢您的答复。
    我们希望执行定量测量以便与设计值进行比较。
    我们将改变我的提问方式。
    在测量 TSS 时、请告诉我您测量的 Vout 的百分比是多少。
    如果您不能指明百分比、以下想法是否有效?

    3.3VD 波形(绿线)在达到3.3V 时经过舍入。 (白色圆圈)

    下面的公式是时间 T 和电压 V 的线性函数。

    当+3.3V 达到100%时、该公式未考虑舍入(白色圆圈)。

    光标位置的接近情况如何?

    1.如图所示延长布线(红线)。

    2.指示100%电位的位置(白线)。

    3. 1的交点。 和2. 是光标(黄线)位置。

    4.  TSS 时间(橙色线)

    您提供的信息对我们非常重要。
    请在2024年5月30日前回复所有问题。

    此致
    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisashi:

    I 测量的 TSS 大约为 Vout 的~98%、相当于~3.24Vout (输出为3.3Vout)、这通常是曲线结束和 Vout 完成斜升的位置。 由于电容容差会导致 SS 范围扩大、因此您很可能也能100%测量 SS。

    在 VOUT 的白色圆圈中观察到的舍入 在大多数降压转换器中很常见。 您附加的公式仅指电压上升的线性部分。  

     在上一张图片中、您的光标方法没有发现任何问题、这应该可以帮助您测量 1.84ms - 2.36ms 之间的软启动时间。

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    感谢您对我的建议的评论。

    答案是、考虑到电容器的误差、可以在100%测量。

    但是、TSS=1.84ms - 2.36ms 的结果包括以下误差:

    ・μ V Vref 0.6V∓1%

    ・ISS:2.26uA - 2.32uA (粗略估算)。

    ・μ F 内部电容器:3300pF∓10%

    连接到 SS 端子的电容器:4700pF∓10%

    TI 的标准是在98%的输出电压下测量吗?

     

    此致

    野田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisashi:

    软启动标准部分不同。 我找不到此器件的%、但我们通常达到90%或100%的输出电压。

    此致、

    艾琳