This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:TUSB1046A-DCI

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046A-DCI, TUSB1046EVM, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366609/tusb1046a-dci-tusb1046a-dci

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件: TDP142

工具与软件:

您好,TI

   我有关于 TUSB1046的问题。  问题是、我们的 CPU 输出信号为 eDP、它是否可以直接连接到 TUSB1046?  然后从 TUSB1046连接到 Type-C 连接器作为 DP 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将 eDP 信号直接连接到 TUSB1046A-DCI、然后输出到 Type-C 连接器。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David,

    ,我们要使用 Type-C,的全功能、TI 是否具有 REF 设计、如果芯片需要特殊的固件、您可以提供支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 EVM 用作参考原理图、  有关 EVM 原理图、请参阅此链接 www.ti.com/.../TUSB1046EVM。

    TUSB1046A-PCI 可配置为引脚搭接或 I2C 模式、无需特殊的固件。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David

      如果我只是将其用作 eDP-DP 桥、如何蜡烛连接未使用的引脚? 例如 cc sbu cad_snk 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不会在该设计中使用 Type-C 连接器? 如果是这种情况、请考虑使用 TDP142、您可以使用 TDP142 EVM 作为参考设计。

    e2e.ti.com/.../HSDC029A_5F00_Schematic.pdf

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我仍然想使用 Type-C 连接器、请帮助考虑如何处理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用 PD 控制器通过 Type-C 支持 DP 交替模式、并且您可以使用 TUSB1046A EVM 作为有关如何连接 CC、SBU 和 CAD_SNK 的参考。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、即使我不 想使用 PD 和 USB3功能、我也必须对 TUSB1046器件使用 PD 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、您必须使用 PD 控制器通过 Type-C 支持 DP 交替模式。

    谢谢

    大卫