This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:使用 GPC 工具时出现问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366994/bq78350-r1-issues-using-gpc-tool

器件型号:BQ78350-R1

工具与软件:

尊敬的:我在尝试使用"电量监测参数计算器(GPC)工具"来校准 cedv 电压。 我已经执行了6次测量、并通过 Battery Management Studio 准备了一个包。

但是、每次出现错误时、计算器都会返回。 然而、Battery Management Studio 不会报告错误、它可以创建需要提交的软件包。

您能不能看看我们在这里做错了什么?

错误代码:

正在使用的文件:e2e.ti.com/.../6366.GPCPackaged.zip

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    我目前正在为您寻找这款产品。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    请查看您的 Excel 文件。 我查看了一些、发现电压中存在不应该发生的怪异跳跃、这是导致这个问题的原因。 我会查看您提交的文件并解决这些问题。 此外、从配置文件中删除"Processing Type (处理类型)"行。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    您能否指出电压突变的示例? 然后我可以查看一下。 您是否在所有文件中都看到过这种情况? 我记得、在其中一次测量期间、该工具出现了通信问题、我认为这会导致一些数据损坏。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    这来自 hightemp_highrate.csv。 这是一个电压图、您可以看到数据中存在异常。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    非常感谢、这个问题现在已经解决了。

    我们已手动调整这些值。 但是程序仍然失败。 然后、我的同事编写了一个脚本、其中突出显示了偏移量超过100mV 的所有值、并且我们发现了更多的尖峰、经过调整后、看起来程序可以接受数据。

    稍后、我们将调查这些样本中出现的问题、并进行全新的更准确的测试。 目前、收集的数据就足够了。

    感谢您的帮助!

    此致、

    1月