This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:约等于通道 A 和通道 B 之间的相位差

Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369030/ucc28064a-about-the-phase-difference-between-channel-a-and-channel-b

器件型号:UCC28064A

工具与软件:

您好  

我们将通过"UCC28064A"激活交错 PFC。
当我获取额定负载的电流时、A 相和 B 相之间的差值是180度、PFC 工作正常。
但是、当我输出的电流小于额定负载时、PFC 会起作用、但相位差小于180度。
这是正确的动作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shibanoki-San、  

    UCC28064A 控制器的 A 相和 B 相之间的相移由内部锁相环(PLL)电路保持。   
    目标相移为180度、但 PLL 无法将其完美地保持在180度、并且随着线路和负载条件的变化、相移可能变化到小于180度。   

    通常、较低开关频率下的相移误差较小、这在高负载下是典型情况。
    负载越低、频率越高、 PLL 相位误差也可能越大、因此相位差可能小于180度。

    因此、180度的误差是正常的、但偏差量可能因器件而异、尚未量化。

    此致、
    乌尔里希