This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317HV:加热问题

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317HV, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363677/lm317hv-heating-issue

器件型号:LM317HV
主题中讨论的其他器件: LMR38020

我是一名硬件设计新手。 我需要额定电压为60V 的线性稳压器(如果可能更多)、其中包含

至少为1A+。

我试过 LM317HV (针对较低电压)。我遇到的问题是发热。

参数:

输入电压: 19V

输出电压:16V

I 输入:400mA

R1 = 50 Ω

R2= 620 Ω

LM317HV,R2的温度超过40度。

我的要求是接近60V 和1A+。

您可以建议 R1和 R2或任何其他 IC 也可以、但无法开关稳压器。

以下是原理图、但 R1和 R2是固定的(根据数据表)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavan:  

    这是我们产品系列中唯一的额定电压为60V 和1.5V 的 IC。 请参阅此应用手册: 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析、以获得有关优化电路板布局热性能的一些指导。  

    您当前正在使用哪些电阻器? 您为什么要为您的应用寻找线性稳压器?

    Br

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线性稳压器要求:

    我正在驱动 LED 矩阵、如果我使用开关稳压器、将很难实现我的目标。

    R1:金属膜电阻1%

    R2:金属氧化物2W 电阻器

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavan:  

    您是否能够切换到热效率更高的电阻器? 在60V 和1A 的条件下、线性稳压器可能不是理想的选择。 您是否能够在开关转换器之后放置线性稳压器、以避免与线性稳压器上的大压降相关的热问题?  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如果您可以推荐电阻器和开关稳压器、将会有所帮助。 我会尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavan:  

    我会把大家重定向到宽输入电压降压团队、给大家推荐一些产品。  

    Br、

    埃林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavan:

    我建议查看 LMR38020。 这是一款80V 稳压器、包含指向评估模块的链接以及用户指南。

    谢谢。

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    是否可以获取建议我们使用 KI-CAD 的板的 Gerber 和原理图

    LMR38020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavan:

    有关设计降压转换器的参考资料、请参阅产品说明书的应用部分。 此处还附加了原理图: https://www.ti.com/lit/ug/snvu787a/snvu787a.pdf?ts = 17105162950 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMR38020

    CAD/CAE 符号位于以下位置:

    谢谢。

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息