This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:用于 LiFePo4 2S3P 电池配置的 BMS。

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25756, TPS25751, BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366963/bq25756-bms-for-lifepo4-2s3p-cells-configuration

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:TPS25751BQ76905

工具与软件:

您好!

我希望使用 LiFePO4 2S3P INR26700电池拓扑构建一个电池管理电路。

当标称 电池电压为3.2V 和4.5Ah 时、这些电池应该会给我大约 86.4Wh 的能量、并且使用6.4V 的电量、这正是我的应用所需的能量。

充电电压最大为7.3V、最大为6.75A。 我想使用 USB Type-C PD 接口。

您能否推荐 IC 和 BMS 充电电路? (即 USB 控制器、充电控制器、保护)

谢谢。

-Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tal、您好!

    感谢您耐心等待。 这是一个很好的例子。

    我认为 BQ25756E 可能适合您的应用。 输入电压是多少、您的应用是否需要执行反向/电源模式?

    对于 USB 控制器、我认为  TPS25751会起作用。  《TPS25751 EVM 用户指南》未将 BQ25756和 TPS25751 EVM 连接在一起。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ethan。 我的应用不需要使用反向模式。 该电池组的充电电压最大应为7.3V。

    您能否更具体地说明如何连接2S3P 配置中的所有组件?

    谢谢。

    -Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tal、您好!

    我认为 BQ25756E 最适合此器件。 概括来讲、USB 控制器会通过 I2C 与充电器通信。 I2C 命令将对 BQ25756进行编程、从而实现 USB 电缆的正确电源协议。 电池监测器可为电池组提供保护和电池平衡功能。 如果您对此有任何问题、请告诉我。

    让我来向电池监测专家推荐保护电路。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tal、您好!

    您可以使用 BQ76905电池监控器和保护器为您的 BMS 提供保护! 该器件可配置为2s 器件、可以提供温度、电流和电芯电压保护以及电芯平衡或数字化电压/电流测量。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此对全部内容进行总结。 我需要 将 TPS25751 I2C 与  BQ25756充电器连接。 这些引脚将连接到 BQ76905 电池组保护装置(安装在带有电池的其他电路板上)。 然后、可以使用板载 MPU 或 Battery Management Studio 工具来配置所有内容。 我明白了吗?

    获得原理图后、是否可以将其发布以供审阅?

    谢谢。

    -Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tal、您好!

    您需要使用板载 MCU 来配置唤醒时的 bq76905。 因为它不能通过设置进行 OTP 设置。

    此致、  
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙