This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:建议采用2024年的 BMS 14S 架构、包括 SOC 和 SOH

Guru**** 2586555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ34Z100-R2, BQ78350-R1A, BQ76952, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368530/bq76952-suggested-bms-14s-architecture-year-2024-including-soc-and-soh

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2、BQ76940 BQ78350-R1A、、 BQ34Z100

工具与软件:

早上好!

我们正在为在以下配置中使用锂离子电池的电池组开发新的 BMS:14节
电池组容量:35Ah
最大放电电流:70A
用途:小型电动汽车

我们不清楚建议的架构是什么。 可能的选项:
方案1:BQ7652 + BQ34Z100-R2
方案2:BQ78350-R1A + BQ76940
备选案文3:还有其他建议吗?

如果为新设计推荐了上述两种解决方案(例如:第二种方案将在未来几年停产或其他类似问题)、我们希望对这两种解决方案进行明确比较、首先是对这两种解决方案进行比较。

非常感谢您的关注、此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    目前、我们建议您将 bq76952与 bq34z100搭配使用。  

    未来可能有不同的解决方案、但目前这是在更大的电池组中进行监测/保护的最佳解决方案。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙