This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:可用于 SEPIC 配置?

Guru**** 2814305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61161, TPS61165, TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368615/tps92360-can-be-used-in-sepic-cnfiguration

器件型号:TPS92360
主题中讨论的其他器件:TPS61165、、TPS61161

工具与软件:

您好!

我正在设计一款背光驱动器、以支持具有不同 LED 特性(IF 和 Vf)的不同显示器。

输入电压为3.3V、输出可在3V 至18V 之间变化、电流约为100mA。

我目前正在 SEPIC 配置中使用 TPS61165、但我正在寻找更便宜的产品。

据我所知、我可以将其替换为 TPS61161、但我想知道我能否使用 TPS92360。

提前感谢

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    可以使用 TPS92360。

    Br

    帕特里克