This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:UVLO 和放大器;不需要将这些引脚连接到 IN?

Guru**** 2522490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367140/tps2660-uvlo-ovp-is-not-required-should-the-pins-connected-to-in

器件型号:TPS2660

工具与软件:

不需要欠压锁定功能、必须根据数据表建议将 UVLO 端子连接到 IN 端子。

同样、如果不需要 OVP、该引脚应该连接到 IN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    OVP 引脚的额定电压为4V、因此您需要使用来自 IN 的阶梯电阻。 另一个选择是 从外部连接至 RTN 引脚、以选择 32.6V 的内部默认阈值

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的答复。 我不希望在我的设计中采用 OVP 机制。 在这种情况下、是否建议将 OVP 引脚悬空?

    谢谢

    佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    否、不建议将 OVP 引脚悬空。 使用电阻分压器并将 OVP 阈值设置为60V 或更高、以便在您的工作电压范围内将其禁用。

    Br、

    勒凯什