This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:针对 ESC 产生的反向电流和电压尖峰的 PSU 保护

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM5060, LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367881/lm74700-q1-psu-protection-against-reverse-current-and-voltage-spikes-from-an-esc

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060LM5050-1

工具与软件:

大家好!

我正在参与一个项目、希望使用 LM74700-Q1元件来保护电源单元(PSU)免受电机连接的电子转速控制器(ESC)产生的反向电流和电压尖峰的影响。

以下是我的系统的规格:

  • 电源:54V、30A
  • ESC (用作发电机时):电压尖峰高达60V、电流为20A

我最初曾考虑使用 LM5060、但我认为 LM74700-Q1更适合我的应用。
我想知道 LM74700-Q1是否适合此应用、并且在辅助元件的尺寸标注方面需要帮助。 目前、我计划了以下部分:

  • Cin = 0.1uF
  • Cout = 47 μ F
  • Vcap >= 10* Ciss

我尤其希望在选择以下两个组件时获得帮助:

  • MOSFET (必须在不过热的情况下处理我的电流;根据我的计算、Rds (on)应介于660µΩ Ω 和1.66mΩ 之间)
    我正在寻找这款 IRFS7530-7PPbF
  • TVS 二极管  
    我 要查找的是这一个 SMCJ54A  

我的原理图如下:

此外、我应该将另一个二极管与 Cout 并联、以消除 ESC 产生的尖峰、或者输入二极管是否足够? 在本例中、尖峰是由 ESC 而不是 PSU 产生的。

欢迎提出任何意见或建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matei:

    所选 MOSFET 看起来正常。

    您会在输入端具有单向 TVS。 如果反向连接电池、则会导致短路。 最好在输入端放置一个双向 TVS。

    但为什么一开始就使用输入 TVS 呢? 我不确定是否需要这样做。 TVS 通常用于钳制任何瞬变(正或负)。 我想您的应用没有。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    感谢您的答复,我使用双向电视,但 KiCad 符号是错误的。
    LM74700数据表中推荐了 TVS、我的 ESC 可能会产生一些瞬变、但我不确定、对这部分  SMCJ54A 仍有一些疑问。

    首先、您认为 LM74700是我应用的理想之选?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matei:

    数据表中建议的 TVS 要通过特定脉冲。 SMCJ54CA 在瞬态情况下不会提供帮助、因为它会钳制在 LM74700-Q1的绝对最大值范围之外。

    我忘记了您有输入端的 PSU、而不是电池。 在这种情况下、您不需要反极性保护、仅需要反向电流阻断。

    请考虑 LM5050-1。

    LM5050-1数据表、产品信息与支持| TI.com

    此致、

    S·迪尔