This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900Q1EVM:修改 EVM 以将30A 贯穿电路板

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368017/lm74900q1evm-modifying-evm-to-push-30a-through-board

器件型号:LM74900Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LM74900

工具与软件:

大家好、  

我正在与一名工程师合作、这名工程师对将30A 推向 LM74900感兴趣、但我想先使用 EVM 对其进行测试。 在我们的 EVM 中、我们注意到、您只能通过电流设置的最大电流为10A、因此我想了解10A 最大电流是否由组件(MOSFET、Rsense、其他无源器件、PCB 迹线等)造成的、 或者此电路板是否可以修改为超过30A 电流?

超过10A 的任何内容都有用、因此、感谢您提供任何指导或反馈。  

谢谢。

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP。

    欢迎使用 E2E!

    由于电路板的结构(引线、过孔等)、EVM 上的电流受到限制 您可以在短时间内按30A、例如~100ms。 您也可以选择15A 直流。  

    我不建议超出此范围。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EVM 具有用于未安装的 Q1、Q2和 R1的焊盘、这些焊盘与 Q3、Q4和 R2并联。  如果我并联安装这些器件、是否可以使额定电流翻倍(从10A 到20A)?  然后、能否以30A 输出产生短脉冲?  或者、我仍然受到 PWB 布线的限制吗?  不知道为什么这些部件将被设计在电路板中、除非它是为了增加额定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russel:

    PCB 布线会限制您这样做。 30A 的偶然脉冲很好。

    15A 直流也没问题。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、它不需要为我买任何东西来添加 Q1、Q2和 R1。  由于 PCB 布线、我仍然被限制为相同的最大电流。  仿真显示、在10A 跳线就位的情况下、Overload 跳闸约为12A。  如果我添加 R1与 R2并联、跳闸点会增加到24A。  我想我应该这么做、这样我就可以在稳定的15A 状态下运行它、并且上面有短脉冲。  我还将使用1ms 过载跳闸延迟设置。  这声音是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russel:

    可以、您可以添加与 R2并联的 R1。 如果检测电阻很难找到、

    您可以更改电阻器 R20或 R19以设置更高的阈值。

    并更改 R3以设置更高的 SCP 阈值。  

    此致、

    S·迪尔