This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629EVM:电源路径的想法

Guru**** 2527820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629EVM, BQ25629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365389/bq25629evm-thoughts-on-the-power-path

器件型号:BQ25629EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25629

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们正在考虑一个使用 BQ25629EVM 的系统。

基本配置与数据表的简单配置相同。

我们将向 VBUS 提供5V 电压并检查 VSYS 电压、但 VSYS 电压的纹波电压会在很大程度上取决于是否存在电池。

<将电池连接到 BAT 端子>

当超出 BQ25629的电流输入限值时、也由电池提供电流、因此当负载电流增加时不会出现输出压降。

VSYS 的纹波电压也很低、在10mV 至20mV 范围内稳定。

<无电池、BAT 端子打开>

在100mA 到250mA 之间观察到的纹波电压特别大。

我们发现、未连接电池时纹波电压会增加。

我们认为是 PFM 运行导致了问题、因此我们设置了"PFM_FWD_DIS"和"PFM_OTG_DIS"寄存器、但没有改善。

您知道如何在未连接电池时抑制纹波电压吗?

此致、

毫米