This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:在 TPS922053或 TPS92205x 褪色期间更改调光模式

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360037/tps922053-change-dimming-mode-during-fading-of-tps922053-or-tps92205x

器件型号:TPS922053

大家好、我是 Kim。

混合调光模式在较低调光级别下会出现一些问题、因为它以8位分辨率运行。

所以我想控制如下:

亮度100% ~ 10%:混合调光模式

亮度10% ~ 0.1%:PWM 调光模式

 

例如、如果衰减时间为4秒、衰减时间从100%下降到0%、
是否有办法可以在褪色的同时自然地从混合调光模式切换到 PWM 调光模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    除非您先禁用 IC、然后重新启用它并选择新的调光模式、否则您无法在 PWM 调光模式和混合调光模式之间切换。

    Unknown 说:
    由于混合调光模式的工作分辨率为8位、因此在较低的调光级别下会出现一些问题。

    我是否能够理解您遇到了哪些问题?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PWM 调光模式下、它会发出一些声音噪声。

    在混合模式下、 最大电流为

    我们产品的100%输出为1A、在低调光级别下可以看到输出电流的阶跃现象。
    例如、即使 PWM/EN 在1kHz 下以15位 PWM 占空比进行控制、
    其工作范围为0%至0.1%、0.1%至0.5%以及0.5%至0.9%。
    当然、我知道这是此 IC 的混合模式的一个特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我们不建议客户使用8位分辨率(即256色阶)以上的混合调光模式、因为 当混合调光模式下的 PWM 输入占空比在上升和下降之间变化时、内部 PWM 信号具有0.4%的迟滞响应。 请参阅 数据表中的第8.3.5.3节"混合调光"。

    它似乎运行从0%到0.1%,从0.1%到0.5%,也从0.5%到0.9%。[/报价]

    根据您的说明、您在此处观察到的0.4%的阶跃很可能是由于数据表中提到的0.4%的迟滞响应。

    如果您需要100%~ 10%亮度的模拟调光和10%~ 0.1%亮度的 PWM 调光、则应使用灵活调光模式(即使用 EN/PWM 引脚和 ADIM/HD 引脚两个引脚来进行调光)。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我听了你的建议。

    我将执行该灵活调光模式测试。

    此致、

    Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    规格。 我在上一次答复中补充了更多的意见,以供参考。

    如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    有点遗憾的是、调光模式启动会损失大约2毫秒的时间、

    但是、通过灵活的调光模式将样品生成到了几乎令人满意的水平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能否提供有关2ms 时间损失的更多信息? 您是否有任何示波器捕获可以说明这种时间损失?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获是可能的、但让我先解释一下。
    要使投射灯以100%-> 50%-> 30%-> 0%的方式工作
    即使光源初始开启至100%、它也必须在灵活调光模式下启动、因此会将3至4个周期(2khz)的随机脉冲输出到 ADIM/HD 和 EN/PWM、并开始控制。

    当然,我对目前的情况感到满意。

    此致、

    Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    当然,我对当前的情况很满意。

    很高兴听到这个消息。 如果您想了解是否有改进的可能性、请分享示波器捕获以帮助我了解所发生的情况。

    此致、

    周老师