This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:输出电压

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055DRRREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360920/tps922053-vout

器件型号:TPS922053
主题中讨论的其他器件:TPS922055DRRREVM

尊敬的:  

我正在尝试驱动系列中的两个 LED。FS = 150mA、PWM 输入为70%@194MHz。

电源输入 Vin 应介于[9-36]V 之间。

遗憾的是、LED 只能通过 Vin@7.3V 供电。 如果 Vin 低于或高于此值、则 LED 正在关闭。

我可能对元件的使用没有很好的了解。 组件调优侧也有主题(Rsense、...)。

下面是 Vout (Vin@7.3V) probeX10的图片。 VOUT 为5.3V、应是6.4V。

在 TP4和 TP6之间测量 ILED、请参阅以下原理图。 测量的值极低。

以下是第一张以图像形式显示的信号图片:

另一张缩放的图片:

 

下面是示意图的图片:

  

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    我正在尝试驱动两个系列 iled.fs = 150mA 与 PWM 输入70%@194MHz

    请再次检查频率是否为194"MHz"。

    Unknown 说:
    Vout 为5.3V,应为6.4V。

    150mA 处 LED 的正向电压将为6.4V。 我是对吗?

    [quote userid="606059" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360920/tps922053-vout 很遗憾只能通过 Vin@7.3V 来给 LED 供电。 如果 Vin 低于或高于此值,则指示灯正在关闭。

    如果输入电压低于7.3V、电路中很可能会触发"LED 开路负载"保护。 请使 R10和 R11保持开路、然后重试。 您可以参阅此 E2E 常见问题解答- [FAQ]如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 UVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    对于输入电压高于7.3V 的情况、目前我没有足够的信息来 识别此处发生的情况。 请 在 Vin = 7.3V 时测量 SW 波形、并向我展示示波器捕获图。 谢谢。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试驱动系列中的两个 LED。FS = 150mA、PWM 输入为70%@194MHz

    请再次检查频率是否为194"MHz"。

    [/报价]

    PWM 的频率为 194kHz 而不是194MHz。  

    VOUT 为5.3V、应是6.4V。

    150mA 处 LED 的正向电压将为6.4V。 我是对吗?

    [/报价]

    是(Vf by LED = 3.2V@150mA)。

    遗憾的是、LED 只能通过 Vin@7.3V 供电。 如果 Vin 低于或高于此值、则 LED 正在关闭。

    如果输入电压低于7.3V、电路中很可能会触发"LED 开路负载"保护。 请使 R10和 R11保持开路、然后重试。 您可以参阅此 E2E 常见问题解答- [FAQ]如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 UVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    [/报价]

    很遗憾、当我移除 UVP 分压器(R10、R11)时没有变化。

    对于 Vin 高于7.3V 的情况,目前我没有足够的信息来 确定这里发生了什么。 请 在 Vin = 7.3V 时测量 SW 波形、并向我展示示波器捕获图。 谢谢。
    [/quote]
    [/quote][/quote]

    移除 UVP 电阻器(R10、R11)后、Vin 最大为8V。

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    遗憾的是,当我删除 UVP 分频器(R10, R11)时没有变化。

    很抱歉。

    如果始终将 EN/PWM 引脚拉为高电平、是否会发生 LED 关断(在您的所有输入电压范围内)?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 EN/PWM 引脚始终为高电平(+5Vcc)、则低于6.4V 的 LED 亮度较低、在6.4V 的条件下、LED 的亮度最大为 超过6.4V 时、亮度很低。 如果在最后一种情况下我示波器 Vout、则电压 Vout 似乎限制为4.2V (请参阅随附的 Vout 图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    对于 Vout、您是指 VIN - CSP 电压吗?

    执行上述测量时、SW 引脚上是否存在任何开关行为? 请使用电阻器将 FAULT 引脚上拉至 VCC、然后此时检查 FAULT 引脚的状态。 请展示示波器捕获。 谢谢。

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于输出电压,您是指输入电压- CSP 电压吗?

    对不起、这次中断、Vout 是 在 Vled+和 Vled-之间测量的。  

    进行上述测量时,SW 引脚是否有任何切换行为?

    这里是输入电压为12V (probeX10)时 SW 引脚的图片。 信号的频率是10.5kHz。

    请使用电阻器将故障引脚上拉至 VCC,然后此时检查故障引脚的状态。

    以下是修改之前的 FAULT 引脚状态(Vin 仍为12VCC)。  

    这里是修改之前的 FAULT 引脚状态(Vin 为6.4Vcc)。

    然后、我使用1.5k 的电阻器将 FAULT 引脚上拉至 VCC。  

    这是 进行修改时的故障引脚状态(Vin 为12VCC)。  

    以下是 进行修改时的故障引脚状态(Vin 为6.4V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    FAULT 引脚为开漏输出引脚。 如果您需要使用它、则需要一个上拉电阻器。

    下图是输入电压为12V (probeX10)时 SW 引脚的图片。 信号的频率是10.5kHz。

    [/报价]

    执行该测量时、是否连接 LED 负载? 如果是、请提供您的 LED I-V 曲线或器件型号供我检查。 谢谢。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进行此测量时,是否连接 LED 负载?

    是的、 我连接 LED 负载。  

    以下是 LED 的参考: MLEAWT-A1-0000-0005DV : https://downloads.cree-led.com/files/ds/x/XLamp-MLE.pdf

    我在 LED 板上有两个串联的 LED。  您可以在白色 LED 灯系列电气特性曲线上看到第17页、在150mA、 串联电压对应的正向电压约为11V。 我犯了一个错误!!

    我已经在工作台上使用直接电源 Vin@11V 测试了 LED 电路板 、并且我已经逐渐将电流增加到150mA。 电源仍保持在 CC、电压降至6V。   电源不是裂变电源、因此150mA 大约为-10mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    周老师稍后会给你反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    我目前不在办公室。 我将在下星期一回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    以下是 LED 的参考: MLEAWT-A1-0000-0005DV : https://downloads.cree-led.com/files/ds/x/XLamp-MLE.pdf

    我在 LED 板上有两个串联的 LED。  您可以在白色 LED 灯系列电气特性曲线上看到第17页、在150mA、 串联电压对应的正向电压约为11V。 我犯了一个错误!!

    [/报价]

    对不起、我有点困惑。 如果您的 LED 器件型号为  MLEAWT-A1-0000-0005DV、那么其中两个串联的电阻将提供约6.4V 的正向电压、但不是11V。 我是对吗? 我是否错过了任何一点?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    如果您的 LED 器件型号为  MLEAWT-A1-0000-0005DV、则其中两个串联的 LED 将提供约6.4V 的正向电压、而不是11V。 我是否正确?

    是的、我也混淆了  MLEAWT-A1-0000-0005DV 是设计用于并行安装的 LED。 我没有理解上一个答案中分享的曲线。 制造商不推荐将此 LED 用于我们的系列郊游。  但是我们可以把它用于开发。 我可能必须在下一个版本中更改此参考。

    从下表中可以看出、温度 Tj 对 Vf 有影响。 但使用的第一个值是6.4V。   

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    我已经在工作台上使用直流电源 LED 板 Vin@11V 进行了测试 ,并逐渐将电流增加至150mA。 电源仍保持在 CC、电压降至6V。   电源不是裂变电源、因此150mA 大约为-10mA。  [/报价]

    根据您的上述描述、我倾向于认为您的 LED 电路板在150mA 时的正向电压约为6V。 如果我错了,请帮我纠正。

    请 在原始电路上完成以下操作、以帮助我进行调试:

    • 移除 R10和 R11 (使其保持打开状态)
    • 将 R13更改为0欧姆
    • 使用10k Ω 电阻器将 FAULT 引脚上拉至 VCC 引脚
    • 使 EN/PWM 引脚始终保持逻辑高电平
    • Chang c13到1uF MLCC // 1nF MLCC
    • 7)将输入电压设置为9V
    • 测量 SW 引脚波形和电感器电流。 然后、向我展示示波器捕获。

    谢谢你。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在工作台上使用直接电源 Vin@11V 测试了 LED 电路板 、并且我已经逐渐将电流增加到150mA。 电源仍保持在 CC、电压降至6V。   电源不是裂变电源、因此150mA 大约为-10mA。  

    根据您的上述描述、我倾向于认为您的 LED 电路板在150mA 时的正向电压约为6V。 如果我错了,请帮我纠正。

    [/报价]

    你是对的。 根据制造商传送的表、在6V、Tj 为85°C 时、电流为150mA。

    请 在原始电路上完成以下操作、以帮助我进行调试:

    • 移除 R10和 R11 (使其保持打开状态)
    • 将 R13更改为0欧姆
    • 使用10k Ω 电阻器将 FAULT 引脚上拉至 VCC 引脚
    • 使 EN/PWM 引脚始终保持逻辑高电平
    • Chang c13到1uF MLCC // 1nF MLCC
    • 7)将输入电压设置为9V
    • 测量 SW 引脚波形和电感器电流。 然后、向我展示示波器捕获。
    [/报价]

    我已经在电路板上进行了修改、以进行新的测试。 我已将 C13替换为1uF 电解电容器、库存中没有 MLCC、也没有1nF。 我将尽快更换它们。

    连接 LED 板后、我在 Vout 上测量到5.5V。  

    下面是 SW (黄色曲线)的几张图片。

    我没有测量电感器电流。  如何做到这一点。 难道只是通过仔细检查电感器吗?

    此致、

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道该组件是否有任何 SPICE 模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    我已经对电路板进行了修改以进行新测试。 我已将 C13替换为1uF 电解电容器、库存中没有 MLCC、也没有1nF。 我将尽快替换它们。

    由于 具有较大的 ESR、不建议将铝电解电容器用作输出电容器。  您可以对 C13使用与 C6相同的2.2uF MLCC 进行测试。

    我没有测量电感器电流。  如何做到这一点。 是否仅通过对电感器的作用范围确定?

    可以。 您可以使用导线将电感器焊接到电路板上、并用电流探针测量通过导线的电流。

    您知道组件是否有任何 SPICE 模型吗?  [/报价]

    抱歉、SPICE 模型不可用。 如果需要、我们可以提供 SIMPLIS 模型。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在电路板上进行了修改、以进行新的测试。 我已将 C13替换为1uF 电解电容器、库存中没有 MLCC、也没有1nF。 我将尽快更换它们。

    由于 具有较大的 ESR、不建议将铝电解电容器用作输出电容器。  您可以对 C13使用与 C6相同的2.2uF MLCC 进行测试。

    [/报价]

    我已移除电解电容器、在测试中已替换为2.2uF MLCC。 VLED 仍为5.5V。

    这是软件:  

      

    我没有测量电感器电流。  如何做到这一点。 难道只是通过仔细检查电感器吗?

    可以。 您可以使用导线将电感器焊接到电路板上、并用电流探针测量通过导线的电流。

    [/报价]

     没有电流探头。 为了测量电感器的电流、我在 L3和 R14之间串联一个1欧姆的电阻器、并测量电阻器的电压。 库存电阻不低于1欧姆。 我将用1m Ω asap 代替。

    这是电感器波形:  

      

    SW,带 I 电感器:  

      

    • 在进行该测量时、我必须移除 SW 探头的 GND。 电流电感器探头连接到1欧姆电阻器的 GND 与电路的 GND 没有接触。 在这种情况下,我有一个新的 LED 指示灯: Vled 被测量为6.7V。 SW 和电感器就像这样:
    • 这可能不是我们要做的、但 LED 的亮度 在这个电压下更好。   
    您是否知道该组件是否有任何 SPICE 模型?  

    抱歉、SPICE 模型不可用。 如果需要、我们可以提供 SIMPLIS 模型。

    [/报价]

    我不知道这个软件,但我可以尝试做,如果你发送我的模型。  

    我没有购买开发人员。 评估板 TPS922055DRRREVM。 但是、您认为这可以帮助我与我们的 LED 板并联进行测试吗? 当我制作好自己的宣传片时、用户指南文档的宣传片就是我的手册。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    我们的专家稍后会为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    请 在原始电路上完成以下操作、以帮助我进行调试:

    • 移除 R10和 R11 (使其保持打开状态)
    • 将 R13更改为0欧姆
    • 使用10k Ω 电阻器将 FAULT 引脚上拉至 VCC 引脚
    • 使 EN/PWM 引脚始终保持逻辑高电平
    • Chang c13到1uF MLCC // 1nF MLCC
    • 7)将输入电压设置为9V
    • 测量 SW 引脚波形和电感器电流。 然后、向我展示示波器捕获。
    [/报价]

    我根据上述参数为您进行了快速仿真-电路在仿真中运行良好。 如果您需要此模拟模型、请告诉我、我可以通过电子邮件与您分享。

    我还没有购买开发。 评估板 TPS922055DRRREVM。 但是、您认为这可以帮助我与我们的 LED 板并联进行测试吗? 当我制作了我的宣传片时,用户指南文档的宣传片就是我的手册。

    EVM 可能会有所帮助。 但我认为 、如果您的板经过适当布局、应该没有太大的区别。 您能给我展示一下您的布局吗?

    此致、

    周老师

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我根据上述参数为您进行了快速仿真-电路在仿真中运行良好。 如果您需要此模拟模型,请告诉我,我可以通过电子邮件与您分享。

    此 EVM 可能会有所帮助。 但我认为 、如果您的板经过适当布局、应该没有太大的区别。 您能否向我展示您的布局?

    好的、我想看看仿真中会发生什么。  我也可以分享我的布局。 您是否有权访问我的电子邮件?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    我已在此 E2E 论坛上向您发送了一个友谊申请。 请接受它。 然后、我将通过私人消息向您发送我的电子邮件地址。 让我们通过电子邮件继续讨论。 谢谢。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我向您发送了一封包含附件文件的电子邮件。 您收到了吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    可以。 我收到了它、并且通过电子邮件回复了您。

    此致、

    周老师