This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:TI 有针对 LIC (锂离子电容器)的保护 IC 吗?

Guru**** 2770435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366791/bq2970-does-ti-have-protection-ic-for-lic-lithium-ion-capacitor

器件型号:BQ2970

工具与软件:

大家好、

您可否告知: TI 是否有针对 LIC (锂离子电容器)的保护 IC、哪种功能与 BQ2970的功能相似?

要求:

UVP (过放电检测):2.5V

OVP (过充电检测):3.8V

此致、

特里·胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在在美国假日、期待明天得到答案。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    TI 最接近的器件是 BQ29706、该器件的 OVP 为3.85V、UVP 为2.5V。

    此致、

    托马斯·赖尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对于 BQ29706、OVP 的迟滞电压为100mV±20mV、   UVP 的迟滞电压为100mV±50mV、 是吗?

    另一个问题是、要释放过放电状态、 器件为何应检测到高于或低于-0.7V 的 V-以确定  是否要添加迟滞电压? 为什么该值应该为-0.7V?

    V-低于-0.7V 是否表示 通过 EXT DSG MOSFET 的体二极管进行充电过流?

    此致、

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    正确、BQ29706的 OVP 迟滞电压为100mV±20mV、UVP 迟滞电压为100mV±50mV。

    V-基于电池电压和充电器电压之间的差异。 V-的值来自零件的内部设计。

    如果 V-高于-0.7V、充电器电压低于电池电压。 在这种情况下、电池电压将需要达到 UVP 加上迟滞的电压。 这是因为如果放电在达到 UVP 后立即重新开启、则电池的电量可能会耗尽、并立即降至 UVP 以下、从而导致永久循环地开启和关闭放电、而从不为电池充电。

    如果 V-低于-0.7V、则充电器电压会高于电池电压。 在这种 情况下、无需考虑电芯放电速度是否超过充电速度。

    您是正确的、体二极管上的压降将指示充电电流。 但是、由于以下原因、在过度放电状态期间会禁用充电过流状态:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释、Thomas。