Other Parts Discussed in Thread: TPIC6A596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPIC6A596 工具与软件:
您好
TI 芯片 TPIC6A596规范 DOUT 电流为350mA。 我们的客户希望使用400mA LED。 我们可以为400mA LED 连接两个 DOUT 吗? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Gareth:
我已在另一篇文章中回答了该问题。 请检查一下。
(2) TPIC6A596:TPIC6A596 400mA LED 两条 DOUT 领带-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
非常感谢!
Br、
海利。