This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:负输出端 TPS65131开关鼻子问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368493/tps65131-tps65131-switching-nose-issue-at-negative-output

器件型号:TPS65131

工具与软件:

您好!

 我的客户将 TPS65131用于4V 至+-5.5V 应用。 (消耗20mA 电流的 LCM 模块的电源)。 它的+5.5V 输出看起来很好、但是-5.5V 具有1V 开关噪声。

空载:

有负载时:

监管人员执行一些测试:

1.修改某些设置(标记为红色单词):失败。

2.将电感器更改为10uH 900mA:失败。

3.将200uF 电容器与 C261并联:正常

4.将输入电压从4V 更改为3.7V:OK

是否有改善负输出纹波的建议? 或者我们在客户电路板上必须检查的任何东西?

感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您是说降低输入电压会减少纹波吗? 您是否具有 VIN 降低的波形?

    Br

    帕特里克