This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:将其接地悬空时、TINA 仿真无法运行

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367795/tps7a33-tina-simulation-is-not-working-when-float-its-ground

器件型号:TPS7A33

工具与软件:

团队成员

我使用 TPS7A33通过将其接地来设计一个负电源的高滤波器。 VIN =-50V、输出-48V。

在电路电池中、它仅设置为0、是有效的。 SET +/-V 将不起作用。 为什么?

请提供帮助。

 e2e.ti.com/.../Low-side-LDO.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟。  

    该模型无法运行、因为内部的电路以接地为基准、因此无法使 GND 引脚悬空、因为它已经接地。 我无法更改 TINA 模型、因为我无法访问其设计文件。 如果有用、我可以尝试更改网表以悬空接地。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我知道如何修改它。 谢谢。