This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:最大额定输出电流确认

Guru**** 2550310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5148-Q1, LM5148, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368736/lm5148-q1-max-rated-output-current-confirmation

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5148LM5146、LM5145

工具与软件:

大家好、  

我计划将 LM5148-Q1控制器用于汽车降压直流/直流转换器、并希望确认列出的最大负载电流额定值20A 的含义。

有关我们设计的背景信息:  

  • 同步降压直流/直流转换器、60V 输入至14V 输出
  • 开关频率为500 kHz
  • 最大直流负载25A (寿命的20%)、 连续负载10A (寿命的80%)
  • 专为10A 峰峰值电感器电流纹波而设计(因此绝对最大电流约为30A)
  • FET 顶部冷却、带散热器

大多数 TI LM514x 控制器都具有可编程过流保护限制、我想对 LM5148-Q1进行编程、以实现高于30A 的限值。 但是、列出的最大负载电流额定值为20A、这是相当奇怪的、因为负载电流流经功率级组件、而不是控制器本身。 我们已经在设计中仔细考虑了 FET 的选择和热管理、以便轻松地处理30A、即使在温度升高时功率降额也是如此。 因此、只要控制器不在较低电流限值跳闸、我们就应该没有问题。  

在论坛周围、 该主题该主题 或多或少地证实了我的想法、最大电流额定值只是产品中的一个任意营销规格、  而是由 功率级和热管理决定。 但我还是想发表这篇文章、以获得 TI 的青睐、即只要功率级设计得当、LM5148-Q1确实可以针对远高于列出的20A 的额定电流进行编程。 我们只想对此非常确定、以便不会浪费时间和资源来设计最初不能正常工作的控制器。  

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    20A 是任意限制、该器件能够驱动额定电流更高的 FET。 当然、特定功率级的最大输出电流取决于输入电压(FET 额定电压)、电感器、开关频率、组件功率损耗、环境温度、 气流等。

    我建议使用下面随附的 LM5148-Q1快速入门文件进行您的设计。 使用80V 逻辑电平 FET、例如来自 Onsemi 的 FET、并确保针对施加的电压降低陶瓷输出电容器的额定值(因为 Cout 的指定值会影响环路补偿)。

    但请注意、对于60V 输入、25A、500kHz 相当高、并且确实会产生过多的高侧 FET 损耗。 下面的快速启动设置为300kHz 并使用 Onsemi NVMFS6H836NL 和 NVMFS6H818NL FET、但25A 时高侧损耗> 6W。 考虑使用两相设置而不是12.5A/相。 如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../LM5148_2D00_Q1-quickstart-calculator-_2D00_-60Vin-14Vout-25A-300kHz.xlsm

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您提供有用的计算器和建议。

    500kHz 来自我们这边的优化、主要是关于选择具有合适尺寸和高额定电流的电感器。 实际上、我们大部分工作电流大约为10A、25A 只是偶尔出现、时间很短。 一般而言,我们对 共同制度采取的方法略有不同。 非常感谢有机会与您讨论有关我们设计的更多信息、因为我们可能会选择 LM5148控制器。 希望我们可以通过私人消息聊天,而我已经向您发送了朋友请求。

    此致!
    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Mark、没问题。

    您还可以看看 LM5145 (75V)或 LM5146 (100V)电压模式控制器、它们具有7.5V 栅极驱动器、因此开关速度更快、有助于降低高侧 FET 损耗。