This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:内部 FET Rdson 范围

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367488/lmr51610-internal-fet-rdson-range

器件型号:LMR51610

工具与软件:

您好!

在 LMR51610数据表中、只有一个典型的 Rdson 数值。

我们是否有其他材料可以估算 LMR51610的 Rdson? Vin、温度和 Rdson 之间的关系是什么?

谢谢!

陈义山。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    根据我们的 ATE 特征数据、HS 和 LS FET 在一定温度范围内的范围为典型值的-35%至+78%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    如果没有其他问题、并且我的上述回答满足了您的问题、请单击"已解决"以关闭该主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们是否具有室温下不同器件之间的 RDSon 范围?

    谢谢!  

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    不、我们不这么做。