This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:TLV76733DRVR

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368264/tlv767-tlv76733drvr

器件型号:TLV767

工具与软件:

您好!

我需要帮助来找到 该5V 至3V3 LDO 允许的压降电压。

我的输出电流为300mA。

在压降电压与输出电流的关系图中,它只提及3V 和2.5V 输入.... 而不适用于5V 输入。

请帮助我找到允许的压差电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    在5V -> 3.3V 的情况下、您已经有了比最大 EC 规格1.5V 更多的余量、因此您无需担心发生压降。  

    此致、

    尼克