This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:AON6226替代产品

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368082/bq25750-aon6226-alternative

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

我目前正在进行使用 BQ25750的设计。 EVM FET 是 AON6226。

输入电压最大值将为15Vdc、我仅在500mA 为4S LiFePO4电池组充电。

我想使用一个更小(更便宜)的 FET 选项、但我不确定从哪里开始、因为所有示例都用于高得多的电流。

您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我们 在250kHz 下使用了 AON66408、 在600kHz 下使用了 AON6380。 使用500mA 的充电电流、您可能会考虑使用 比这2个 FET 更便宜的 FET。

    您知道您将使用什么频率和电感吗?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划将频率设置为300kHz、将电感器设置为10uH、但这正好遵循 EVM。

    我不太熟悉为开关应用挑选器件的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于 SWFET、请遵循 Ethan 的建议。 对于 ACFET 和 BATFET、我们推荐 AON6276。 如果这些工具适合您、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    还有一件可能有用的事情是、数据表提供了有关 FET 选择的指南。   有关如何选择 FET 的信息、请参阅第66页的第9.2.1.2.8节"功率 MOSFET 选择"。

    下面是指向数据表的参考链接: www.ti.com/.../bq25750.pdf

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    E·加洛韦