Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
工具与软件:
您好!
我目前正在进行使用 BQ25750的设计。 EVM FET 是 AON6226。
输入电压最大值将为15Vdc、我仅在500mA 为4S LiFePO4电池组充电。
我想使用一个更小(更便宜)的 FET 选项、但我不确定从哪里开始、因为所有示例都用于高得多的电流。
您有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Alex:
还有一件可能有用的事情是、数据表提供了有关 FET 选择的指南。 有关如何选择 FET 的信息、请参阅第66页的第9.2.1.2.8节"功率 MOSFET 选择"。
下面是指向数据表的参考链接: www.ti.com/.../bq25750.pdf
请告诉我这是否有帮助。
此致、
E·加洛韦